结果:找到"NRF51822替换 NRF51802替换 蓝牙5.0 高性价比蓝牙 低功耗蓝牙",相关内容1000条
  • 国产NRF52832替代方案DS2010支持MESH超高性价比BLE5.1解决方案
  • 国产BLE5.1MESH蓝牙方案DS2010完全对标NORDIC和DIALOG,超高性价比远超期望。DS2010着重凸显几大优势:1.国产超低功耗高性价比蓝牙5.1芯片;2.在同等功能和性能下,面积业内最小;3.灵敏度达到-100dbm@1Mbps,全球性能最优;4.发射功率+13dbm,链路指标最高(抗干扰性最高)。下面是NRF52832/NRF52840国产替代替换方案DS2010的概述:◆蓝牙BLE5.0/BLE5.1➢支持125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps➢接收灵敏度:-99.7dBm@1Mbps-97dBm@2Mbps-105dBm@125kbps➢发送功率:+...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52840 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-04-19 00:37:00
  • 超低功耗BLE5.2芯片PHY6222能替代NRF51822、NRF52832
  • PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有SWD的ARM®Cortex™-M032位处理器•记忆128KB-8MB系统内闪存/64KBSRAM,全可编程保留睡眠模式:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,5.2,NRF51822,NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-04-18 17:41:00
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • NRF51802替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片性价比也太高了吧
  • 智能穿戴领域市场现在非常成熟,大家对性能有更高的需求,功耗更低,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,在智能手环市场有比较好的模范作用,但这几款芯片价格居高不下,性价比低下,但是目前智能手环的价格战越来越激烈,对于芯片的成本下降需求非常大!国产蓝牙的泰凌微、汉天下等厂家,但是却是定位低端蓝牙系列,其射频性能优化不好,MCU也不够稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般,整个芯片使用下来的体验感很差,当然,一分钱一分货超低价格摆在那。而兼具高性能的替换NRF51802/NRF51822兼容的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF51802 5.0 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-08-13 09:50:00
  • 超低功耗蓝牙5.0—NRF52832-QFAA
  • ●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●支持并行多协议●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●400nA@3VOFF关闭模式...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超5.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:10:00
  • NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
  • 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 芯片 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
  • 终于找到NRF52832替换的mesh组网低功耗蓝牙芯片了,PHY6212也太棒了吧!
  • 现在这个年代,物联网产品到处都是,蓝牙是其中一个被广泛应用的方式,NRF52832是蓝牙5.0的经典作品,是目前最受欢迎,也是nordic出货量最大的芯片之一,今天给大家整理了一个汇总资料,NRF52832的低成本替换芯片,低功耗蓝牙5.0芯片上海奉嘉微PHY6212。PHY6212的基本特性:主要功能:ARM@Cortex-m032位处理器存储器512/256K系统内存128KBROM138KBSRAM,睡眠模式下所有数据保持33/19通用I/O引脚所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IOMUX含税映射;所有引脚均可设置为唤醒状态供18个引脚可触发中断3个QDEC解码器6通道PWM/4通道...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52810 NORDIC 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-19 14:27:00
  • 解放了!终于整理出简单的nRF52832功能归类!干货全在这了!
  • 弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 NORDIC BLE5.0 5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-18 17:26:00
  • 替代nRF51822,首选智能穿戴低功耗蓝牙方案PHY6202干货!
  • 智能穿戴领域市场随着功能越来越多,对功耗的要求也越来越迫切,低功耗、低成本的蓝牙芯片的呼声越来越强烈。Dialog公司的蓝牙芯片满足了超低功耗的性质,但是对于智能穿戴的多功能化时代,它明显满足不了。而NORDIC、TI的蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域市场价格也越来越透明化,随着行业洗牌,成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: nRF51822 nRF51822 智能穿戴方案 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 15:55:00
  • 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
  • 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: